已回答假定已回答

DDS芯片AD9851芯片发热异常,直接把电源拉低到3.8V,电源电流0.8A

ishuaishaui 在 2014-6-9 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-6-18提供

1、本人用AD9851设计一个方波信号发生器,设计是参考了AD9851的Datasheet中的AD9851/CGPCB evaluation boards中用到的电路(见AD9851 Datasheet的21页),利用单片机STC89C52控制DDS芯片。然后DDS的输出IOUT和IOUTB以及后面的滤波器都是用的Datasheet中的那个电路中的设计,只是在低通滤波器输出之后我增加了一级放大电路然后再把信号送入内部比较器。可是当我进行上电测试的时候发现DDS芯片发热异常,特别烫手,而且把信号源的电压直接从原本设置的5V拉低到了3.8V左右,电源电流值有0.8A左右。不清楚为什么会出现这种情况,麻烦专家解释一下。

2、当我后来检查时发现芯片的15脚也就是VINN竟然和+5V短路了。当没有把焊接芯片焊接到PCB板上时单独检测芯片的15脚和它的电源脚是没有短路的,单独检测PCB板上面的15脚所在的焊盘和电源端也是没有短路的,可是只要把芯片焊接到PCB板子上面就出现15脚和+5V电源短路的问题。请专家解答。

谢谢!!!

結果