已回答假定已回答

ADF4350无法锁定

guopan 在 2014-6-18 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-6-25提供

有个问题请教了大家。关于ADF4350这款宽带锁相环,输出频率无法锁定(要求3.6G-4.2G)。这个问题是在这一版PCB出现的,上一版PCB在这段频段内性能良好。

对于这版PCB的ADF4350,从MUX_OUT引出R分频后的鉴相频率(2MHz),正常;引出N分频后的频率,为2.8M,偏差很大。

因为鉴相频率输出没问题,那么R配置字和其他配置字也是没问题的(这些配置字在上一版验证过,是没问题的)。

这款锁相环工作时,R分频的鉴相频率和N分频的输出输入鉴相器比较,再经电荷泵、环路滤波器再从Vtune返回芯片,芯片是正常的,能否说明肯定是环路滤波器的问题(两版PCB环路滤波器确实布板有差异)

結果