已回答假定已回答

AD4351 使用的问题

seezache 在 2014-6-23 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-6-25提供

采用与评估板相同的电路设计,51单片机spi控制ad4351,输出存在问题,如下:

当采用和评估板一致的环路滤波器设计60KHz左右,输出频率设定123.5MHz时,输出频率从125M左右开始缓慢下降,一定时间后稳定在122.X M附近。

采用较大的环路滤波器带宽设计,1MHz时,即鉴相频率的1/10,输出频率快速稳定在122.X M附近。

设置MUXOUT,观察R分频时,为鉴相频率10MHz的信号,占空比50%,此时芯片数字LockDetect显示未锁定。

print_000.jpg

N分频设置时,会出现非鉴相频率,6M或7M之间,此时锁相环输出不正常,此时芯片数字LockDetect显示未锁定。

print_002.jpg

同样设置N分频观察AD4351评估板,也会出现类似现象,MUXOUT输出为16M 17M左右,非鉴相频率25M,且此时评估板LD指示灯显示为未锁定。

而设置R分频时,评估板则可以锁定,输出MUXOUT如图:print_001.jpg

输入源为Rakon的10M晶振,与评估板25MHz晶振同型号,频率不同。

其中,软件寄存器写入值保持和评估板测试一致,除了根据输入频率改变的分频值,写入值都由ADF435X软件自动计算而得。

結果