已回答假定已回答

AD7794使用过程中出现不工作的问题

lalaming 在 2014-6-24 詢問的問題
最後回覆由cdeng於2014-6-24提供

您好!

 

我使用AD7794进行温度测量,外部接的是六路温度铂电阻,采用单次采样方式分别进行六个通道的数据采样(每秒钟对六个通道分别进行一次采样)。但是ad7794会在某个时刻死掉,这个时刻可能是上电后5000s或者更久,没有确定的时间点。对SPI总线进行设置时,采用的SCK时钟为5khz。如果sck时钟为500khz时,这种死掉的情况大约十分钟或最长半个小时就会出现一次。如果AD7794死掉了,必须掉电重启才能恢复正常。我想请问一下,这个现象可能是由于什么问题造成的?我查看了下咱们的评估板,我在SPI总线上没有那个1M欧姆的上拉电阻,采用的是FPGA直接输出的信号连接。

 

另外,咱们有个连续转换、连续采集的模式,我搞不太清楚的是,如果我要采集六个通道的数据,连续转换有什么意义?连续采集的话,我怎么能分清那个数据对应哪个通道呢?多谢了,在线等。

結果