twinboy

更新--【原创】CCES辅助烧写工具

twinboy 在 2014-6-25 建立的討論區
最後回覆由Arron於2014-8-1提供

   更新!

 

    支持BF70x系列芯片;

     支持新的仿真器,ICE-1000,和ICE-2000;


    

flash programmer.png

      一直在用BF60x做项目,但是CCES这个IDE没有烧写工具,需要在命令提示行下输入一对命令来实现烧写的功能,或者把这些命令写到文本文件中,然后用Windows批处理文件来调用。如果只是一个项目,这样也是很方便,但是如果多个项目,而且项目衍生出来的版本比较多,那就比较头痛了。所以写了这个辅助工具。

 

     此辅助烧写工具实现烧写的方法和CCES一样,都是调用cldp.exe文件来实现,只是加上了UI,使用起来更方便。

     本工具只支持BF60x系列芯片,且只支持HPUSB和ICE-100B两款烧写器;如果需要烧写其他型号的芯片,请使用VisualDSP++自带的Flash Programmer;

 

     辅助工具在附件中,详细说明见readme.txt文件。

結果