已回答假定已回答

AD6655评估板使用

PC_Xu 在 2014-7-4 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-7-10提供

上电之后,直接测量DCOA的输出是75MHz,改变分频比之后,DCOA输出还是75MHz,这是什么原因 啊?

可以确定的:

1、评估板没有问题,刚刚拿到手的

2、时钟配置是选择的板上晶振(Y1)来为器件提供时钟输入,该添加和移除的电阻都已经完成

3、控制器是选用的MSP430单片机,3个引脚分别和评估板的SPI电路中的CSB、SCLK、SDI管脚连接,J1的2、3脚,J2的2、3脚和J21分别用跳帽连接

我想知道,通过测量DCOA管脚的输出来判断控制程序是否写进AD6655,对不对?配置程序是按照AD6657的修改的。

 

希望大牛们给我指点一下,如何使用AD6655的评估板,如何配置AD6655,谢谢!

結果