已回答假定已回答

AD9361子板性能

DSPLoverYang 在 2014-7-3 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-7-17提供

您好我是9361用户

根据官方给出的simulink自环通路,我测试了在AD9361板子上官方qpsk model的性能。收到的星座点的确是聚拢的,但是接收信噪比20dB左右,非常坑爹。官方给的那个qpsk输出放到simulink里看性能也不太好

所以我想问:

问题一:

如何搭建simulink环路和配置IIOscope,可以提高接受信噪比,重要的是如何体现板子的性能。

问题二:

mat文件的IO信号转TXT,你们在windows下有没有例程或者源码。官方给的好像是linux的

結果