已回答假定已回答

话题讨论——畅谈软件定义无线电,那些您知道的、您最关心的……

ADIForum 員工 在 2014-7-7 詢問的問題
最後回覆由ADIForum於2014-9-23提供

软件定义无线电(SDR)为无线通信技术编织出一幅美好的蓝图,随着技术的进步,这个蓝图正在变成现实。

 

20139月,ADI推出一款面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案——AD9361射频捷变收发器,并随后推出1 x 1 通道高性能、高集成度RF捷变收发器AD9364。这种革命性的突破产品,为该蓝图的实现产生了极大的推动力。

b3f0b95a05dd22ca.jpg

 

新型AD9361射频捷变收发器旨在支持多种可编程无线电应用,支持广泛的调制方案和网络规范(如国防电子、仪器设备、通信基础设施等),在性能、高集成度、宽带性能和灵活性方面达到居于行业领先水平:

  • RF前端与灵活的混合信号部分为一体
  • 集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口
  • 工作频率范围为70 MHz6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段
  • 通道带宽范围为不到200 kHz56 MHz

……

 

这款革命性的产品一经推出,受到全球工程师的关注,引起业界关于SDR技术应用热烈讨论。在这里,我们特别设置有奖SDR话题答探讨,欢迎您就您了解的、关注的SDR技术参与跟帖讨论,您也可以分享您对AD936x系列射频捷变频收发器的认知、可能结合到您工作设计相关的应用。

 

奖品设置与抽奖规则:

1. 幸运参与奖——20元手机充值卡。所有参与讨论的网友都将有机会获得(中奖率不低于40%哦,限前200位参与讨论的用户)


2. 最佳分享奖——蓝牙音箱一个5~15个,由ADI专家评选出515位参与讨论的最佳发言,赠送蓝牙音箱一个)

結果