已回答假定已回答

AD的非线性误差是固定的么?

投石问路 在 2014-7-8 詢問的問題
最後回覆由▓巭孬▓於2014-7-9提供

度娘:积分非线性表示了ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值和真实值之间误差最大的那一点的误差值,也就是输出数值偏离线性最大的距离。单位是LSB。例如,一个12bit的ADC,INL值为1LSB,那么,对应基准4.095V,测某电压得到的转换结果是1.000V,那么,真实电压值可能分布在0.999V到1.001V之间。

那么我的问题是:我测试了一款AD,当测量结果为1.000V时,真实电压为0.999V,可否认为在以后的使用中,凡是测量结果为1.000V的时候真实电压固定为0.9999V不变,还是说真实电压值可能是分布在0.999V到1.001V之间的不确定的量。是否可以通过这种方式简历一个查找表,用电压一一对应的方式修正INL误差?

結果