已回答假定已回答

关于AD7193开发板CN0287的几个问题

WinterZhao 在 2014-7-6 詢問的問題
最後回覆由jmwang@home.ipe.ac.cn於2015-3-6提供

我想开发一款高精度测温模块,所以选择了CN0287的解决方案,并且购买了开发板,使用开发板自带软件的PT100档测试380Ω,0.01%的高精密电阻,下面有几个问题,希望有专家可以解答一下:

1.我想看AD7193长时间测试时的噪声情况,也就是在连续几个小时采集时,原码的最大值与最小值之差,自带软件只能保存1024个数据

2.我想改变采集速率,应该在哪里设置,感觉自带软件没有这个功能

3.我能否自己对CN0287进行编程?如果可以,哪里有相关资料?

4.CN-0287电路笔记中的指标是用什么软件测量的?比如图6. CN-0287噪声分布直方图

5.我前一天采集的温度值是826.69,今天刚开始测量时是826.60,几个小时后变成826.69,这是为什么

 

 

多谢指教!

結果