已回答假定已回答

dds芯片AD9854输出波形频率不准确

shichong 在 2014-7-7 詢問的問題
最後回覆由shichong於2014-7-8提供

我使用cyclone3对AD9854的寄存器进行配置,但是在某些频率点上输出的波形频率和我设定的不一样,比如我设定的频率是250kHz,但是得到的却是200kHz,但是当我设定的是400kHz的时候,却能够得到400kHz的波形。请问这大概是什么问题。附上我的verilog代码。

 

希望得到大家的帮助,如果我提供的信息不够,请告诉我,在网上提问比较少,不知道这些信息是否描述清楚问题了。

 

对了,补充一点,我原来使用的是内部更新时钟,现在打算改成外部更新时钟,但是发现ad9854的udclk管脚还是输出更新时钟。

附件

結果