已回答假定已回答

ADF7021BCPZ输出波形

674181023@qq.com 在 2014-7-9 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-7-10提供

  ADF7021输出波形如图所示:

7021输出波形.jpg

发射频率设置的是165.075MHz,频偏设置的是1.2KHz,数据速率为4.8Kb/s,调制方式为2FSK。

实际测试结果与理想设置频率相差10K左右,MUXOUT观察结果为VCO已经锁定。

上图为输出波形,不知道为什么会这样,应该是正弦波的。硬件方面是用的推荐电路。

結果