已回答假定已回答

ADuC7061的采集问题,采集得到的数值突然间掉了下去

943180126@qq.com 在 2014-7-9 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2014-7-17提供

用ADuC7061采集0~20mV的差分信号输入,如果输入1.02mV,ADuC7061转化过来的差不多也是1.02mV,但是运行一段时间之后,ADuC7061转化过来的数值会突然之间掉下去,大约降低了0.3mv,但是信号源没有变,信号源是通过RC连接到AD0和AD1上的

結果