已回答假定已回答

几款AD及DA芯片

meijing@zhao 在 2014-7-11 詢問的問題

       AD公司生产的各种模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)(统称数据转换器)一直保持市场领导地位,介绍几种AD及DA芯片,结构包括了高速、高精度数据转换器和目前流行的微转换器系统(MicroConvertersTM )。  

       1)带信号调理、1mW功耗、双通道16位AD转换器:AD7705   AD7705是AD公司出品的适用于低频测量仪器的AD转换器。它能将从传感器接收到的很弱的输入信号直接  转换成串行数字信号输出,而无需外部仪表放大器。采用Σ-Δ的ADC,实现16位无误码的良好性能,片内可 编程放大器可设置输入信号增益。通过片内控制寄存器调整内部数字滤波器的关闭时间和更新速率,可设置  数字滤波器的第一个凹口。在+3V电源和1MHz主时钟时, AD7705功耗仅是1mW。AD7705是基于微控制器(MCU )、数字信号处理器(DSP)系统的理想电路,能够进一步节省成本、缩小体积、减小系统的复杂性。应用于 微处理器(MCU)、数字信号处理(DSP)系统,手持式仪器,分布式数据采集系统。  

       2)3V/5V CMOS信号调节AD转换器:AD7714    AD7714是一个完整的用于低频测量应用场合的模拟前端,用于直接从传感器接收小信号并输出串行数字  量。它使用Σ-Δ转换技术实现高达24位精度的代码而不会丢失。输入信号加至位于模拟调制器前端的专用可  编程增益放大器。调制器的输出经片内数字滤波器进行处理。数字滤波器的第一次陷波通过片内控制寄存器  来编程,此寄存器可以调节滤波的截止时间和建立时间。AD7714有3个差分模拟输入(也可以是5个伪差分模  拟输入)和一个差分基准输入。单电源工作(+3V或+5V)。因此,AD7714能够为含有多达5个通道的系统进行  所有的信号调节和转换。AD7714很适合于灵敏的基于微控制器或DSP的系统,它的串行接口可进行3线操作,  通过串行端口可用软件设置增益、信号极性和通道选择。AD7714具有自校准、系统和背景校准选择,也允许  用户读写片内校准寄存器。CMOS结构保证了很低的功耗,省电模式使待机功耗减至15μW(典型值)。

       3)微功耗8通道12位AD转换器:AD7888    AD7888是高速、低功耗的12位AD转换器,单电源工作,电压范围为2.7V~5.25V,转换速率高达125ksps  ,输入跟踪-保持信号宽度最小为500ns,单端采样方式。AD7888包含有8个单端模拟输入通道,每一通道的模

拟输入范围均为0~Vref。该器件转换满功率信号可至3MHz。AD7888具有片内2.5V电压基准,可用于模数转换  器的基准源,管脚REF in/REF out允许用户使用这一基准,也可以反过来驱动这一管脚,向AD7888提供外部  基准,外部基准的电压范围为1.2V~VDD。CMOS结构确保正常工作时的功率消耗为2mW(典型值),省电模式 下为3μW。  

       4)微功耗、满幅度电压输出、12位DA转换器:AD5320    AD5320是单片12位电压输出D/A转换器,单电源工作,电压范围为+2.7V~5.5V。片内高精度输出放大器  提供满电源幅度输出,AD5320利用一个3线串行接口,时钟频率可高达30MHz,能与标准的SPI、QSPI、  MICROWIRE和DSP接口标准兼容。AD5320的基准来自电源输入端,因此提供了最宽的动态输出范围。该器件含  有一个上电复位电路,保证D/A转换器的输出稳定在0V,直到接收到一个有效的写输入信号。该器件具有省电  功能以降低器件的电流损耗,5V时典型值为200nA。在省电模式下,提供软件可选输出负载。通过串行接口的  控制,可以进入省电模式。正常工作时的低功耗性能,使该器件很适合手持式电池供电的设备。5V时功耗为 0.7mW,省电模式下降为1μW。  

       5)24位智能数据转换系统MicroConvertersTM:ADuC824    ADuC 824是MicroConvertersTM系列的最新成员,它是AD公司率先推出的带闪烁电可擦可编程存储器  〔Flash/EEPROM)的 Σ-Δ转换器。它的独特之处在于将高性能数据转换器,带程序和数据闪烁存储器及8位  微控制器集中在一起。当您为满足工业、仪器仪表和智能传感器接口应用要求选择高精度数据转换时,  ADuC824是一种完整的高精度数据采集片上系统。

結果