ADIForum

图解适用于软件定义无线电的AD9361射频捷变频收发器和配套生态系统

ADIForum 員工 在 2014-7-11 建立的討論區
最後回覆由ezczg於2014-9-11提供

革命性的射频捷变频收发器AD9361发布以来,引起业界的持久、广泛的关注——一流的性能、高集成度、宽带工作能力和灵活性,设计用于可编程无线电应用、适用于各种调制方案和网络规格,70 MHz6 GHz的频率范围……

 

软件定义无线电是一个非常复杂的系统性概念,关于AD9361的很多问题都围绕着相关开发资源、配套生态系统等而生,这里借用一个 AD9361 RF收发器和支持生态系统”视频为大家回答相关的问题,为方便大家学习,这里采用图解的形式分享:

QQ图片20140711170021.jpg

你的RF解决方案看起来像这个么?其中含有数量众多的分立式元件,难以使用和进行原型制作?

 

QQ图片20140711170029.jpg

或者,你正在竭力设法从集成度更高的解决方案中获得足够的射频性能?

 

QQ图片20140711170042.jpg

ADI公司推出的AD9361是一款灵活的片上集成无线电产品,可提供一种完整的解决方案为宽带认知无线电或MI MO无线电。

 

QQ图片20140711170052.jpg

ADI公司提供一个简单易用的原型制作环境,该环境基于FPGA夹层卡或FMC VITA 57.1标准,可以连接多种FPGA开发系统。

 

QQ图片20140711170102.jpg

这里,与其连接的Xilinx的一款低成本ZC706,其中包括一个Zynq-7045

 

QQ图片20140711170112.jpg

从中可以看出,它是如何连接FMC载体平台、如何连接USB键盘鼠标、如何连接所附HDM链路监控器的

 

QQ图片20140711170122.jpg

ADI公司为Xilinx Zynq提供了一种参考设计,其中包括HDL以及面向9361Linux器件驱动器,还有Linux用户空间应用运行于Xilinx Zynq内双核ARM Cortex-A9

 

QQ图片20140711170132.jpg

我们的参考设计包括少量DDS,用于生成一些连续音,以便对输出进行测试。参考设计还可以传输文件模式并捕获来自接收端的数据。

 

QQ图片20140711170145.jpg

我们现在看的是ADI HDMI发送器的输出(ZC706上的ADV7511

 

QQ图片20140711170153.jpg

这里系统正在引导,我们可以看见Linux工业输入/输出或称IIO展示的是一个Selescope,这是所选通道接收端的数据。

 

QQ图片20140711170205.jpg

为了考察更有趣的情况,我们切换到示波器的9361选项卡

 

QQ图片20140711170213.jpg

加载一些QUAM数据,开始试验

 

QQ图片20140711170221.jpg

当我们回到时域曲线图时,可以看到时域中的数据,点击几次后,我们就可以看到星座数据或称接收频谱

QQ图片20140711170230.jpg

 

QQ图片20140711170240.jpg

一切就像Linux中一样,器件驱动的管理属性由硬件负责,使复杂的实际器件管理工作远离用户空间

 

QQ图片20140711170248.jpg

 

QQ图片20140711170303.jpg

 

QQ图片20140711170314.jpg

所有内容只是CFS上的一个文件,只需要打开、读、写、关闭,所有一切都可以快速完成

 

QQ图片20140711170323.jpg

如果深入了解9361的细节,IIO示波器提供了一个调试选项,你可以在其中进行低级寄存器访问操作,并看到每个元正在器件中做什么。

結果