已回答假定已回答

求助AD2S1210芯片信号输入范围问题

iesushangen 在 2014-7-13 詢問的問題
最後回覆由K谱青年於2014-8-4提供

最近在看AD2S1210的资料,对官方文档中对1210信号输入范围实在是很费解,请论坛的网友帮忙指导,谢谢!


问题描述:

      在文档的第3页,sin到sinlo,cos到coslo的差分输入信号范围为 2.3~4.0V,典型值为3.15V,1210 SIN COS 差分输入范围.JPG

   在文档第5页的备注中[,sin到sinlo,cos到coslo的相对地输入为:0.15V~AVDD-0.2V

1210 SIN COS 对地输入范围.JPG

问题请教:

      对地信号范围为0.15V~AVDD-0.2V,比如,当sin,sinlo对地接近0.15V时,两者的差分信号输入范围无论如何也到不了2.3~4.0之间呢,这个怎么理解呢?


旋变输出信号(手册P15,图25):

旋变输出信号.JPG

我在实际的电路中也观察到,旋变的输出信号也是这个情况(即像图中红圈中的情况,此处信号有为零的时刻),四个信号(sin,sinlo,cos coslo)的对地最高1.96V,最低能到80mV(示波器交流档测试,这里有REFOUT 2.5V的共模偏置电压)。文档中说的不能低于0.15V,是指在与偏置电压2.5V的情况下吗?继续请教sin/sinlo, cos/coslo差分范围的问题,谢谢您的关注。

結果