已回答假定已回答

adsp sharp213/4xx中的CCES调用,VDSP++生成的dlb.

parjingxx 在 2014-7-14 詢問的問題
最後回覆由parjingxx於2014-7-16提供

CCES在SHARP系列中,可以调用VDSP++生成的.dlb文件吗?我写了个一个简单的测试:用VDSP++生成一个.dlb文件,在CCES调用时出现了问题:

prelinker: error: E:\code\adsp\21369Projects\TestAddDlb\src\lib\TestBulidDlbVDSP.dlb:

 

[Error li1021]  The following symbols referenced in processor 'p0' could not be resolved:

        'myFunction [_myFunction]' referenced from '.\src\main.doj'

 

Linker finished with 1 error

cc3089: fatal error: Link failed

make: *** [TestAddDlb.dxe] Error 1

 

可以确定,这个.dlb是正确的,我在VDSP++中添加,可以使用myFunction();函数打印出信息。

请问:

1、CCES是不是,不可以调用VDSP++生成的.DLB库文件?

2、若可以需要怎样设置CCES的编译配置,还是其它?

結果