已回答假定已回答

关于AD7193开发板CN0287的采集频率问题

WinterZhao 在 2014-7-15 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2014-7-17提供

我的设置如下图:

AD7193设置.jpg

通道设置如下:

AD9703通道设置.jpg

开始采集后点击“save data”按钮,得到一个excel文件,过30S后再点击一次,得到另一个文件,比较两个文件的记录条数,我可以计算出其采集速率是5Hz左右,根据手册conversion time 80ms,加上160ms的settling time,差不多也是5Hz,我想希望将采集频率设为20Hz,将FS9 to FS0设为24,实际得到的速率是13Hz左右,请问我到底怎样设置才能得到20Hz的采集频率?多谢指教!

結果