ADIForum

专家教您如何利用软件定义无线电平台AD-FMCOMMS2进行快速评估和验证

ADIForum 員工 在 2014-7-15 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2014-7-21提供

AD-FMCOMMS2-EBZ卡是一款高速模拟FMC模块,这里旨在展示AD9361或AD9364——一款高性能、高度集成的RF捷变收发器,设计用于RF,如3G和4G基站以及SW软件定义无线电。本图文的完整视频可以点击链接查看http://videos.analog.com/video/chinese/3481078391001/AD-FMCOMMS3-EBZ-AD9361-2X2-RF/

 

QQ图片20140715162958.jpg

大家好,我是Alex,欢迎来到ADI公司高速展示区,今天,我将展示一款软件定义无线电平台AD-FMCOMMS2

QQ图片20140715163032.jpg

 

QQ图片20140715163059.jpg

该电路板采用AD9361双通道RF捷变收发器,它具有70MHz至6GHz的可调波段以及200KHz至56MHz的通道带宽

QQ图片20140715163110.jpg

QQ图片20140715163117.jpg

 

QQ图片20140715163125.jpg

一般应用可以是通用的软件定义无线电多输入多输出电台、无线电站或无线电基站

QQ图片20140715163134.jpg

该板使用FMC连接器与FPGA相连,电路与Xilinx Zynq FPGA接口

QQ图片20140715163142.jpg

我们在板上运行Linux以便评估器件。本演示所做的就是发送2.4GHz的正弦波,然后接收它

QQ图片20140715163151.jpg

我们在一个屏幕上绘制信号FFT,另一个屏幕上有控制界面

QQ图片20140715163213.jpg

通过控制界面,你可以做任何设置,如RX频率、TX频率、增益、失调等等,所有的驱动器都由ADI公司提供

QQ图片20140715163222.jpg

因此终端用户可以快速评估器件,而不造成任何风险

QQ图片20140715163229.jpg

ADI中国地区技术支持热线:4006-100-006

ADI中国地区技术支持信箱:china.support@analog.com

ADI中文技术论坛:http://ezchina.analog.com

样片申请:http://www.analog.com/zh/sample

在线购买:http://www.analog.com/zh/buy

結果