已回答假定已回答

ADuCM360/361 寄存器reset value问题

swyang 在 2014-7-15 詢問的問題
最後回覆由swyang於2014-7-17提供

见“ADuCM360/ADuCM361 Hardware User Guide”第12页:


Clocking Architecture Control Register 0

Address: 0x40002000, Reset: 0x0004, Name: CLKCON0

 

根据此页说明,CLKCON0 reset后为0x0004,也即CD(Clock divide bits) = 100: DIV16: UCLK/16 (default)。

 

另见11页:At power-up, the processor executes from the 16 MHz internal oscillator divided down to 1 MHz.

 

但是根据两种方法在POR后实测:

1.硬件仿真。

读出CLKCON0的值为0x0003,也即CD = 011。

2.示波器观察:

将UCLK作为CLKOUT,测其frequency为2MHz.

 

请问是否是我这颗芯片的个别问题呢?

附件

結果