已回答假定已回答

关于AD9783输出问题?《急》

杜红林 在 2014-7-18 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-7-21提供

设计40MHz采样输出一个1MHz的正弦波形,一片有I、Q两个通道,我I送正弦,Q送余弦,问题一:发现两个通道输出来的是一个波形,大小基本相等,相位一样,两个其中一个取反相加是一条直线,我按照手册修改SMP DLY没有明显的改变?问题二:我用示波器直接测量DA的输出差分线,发现里面伴随一个2fs的频率输出,我本身的信号被这个2倍采样的时钟给调制了,

要是

我加一个10M的低通滤波器,信号还比较干净,但是问题一依然存在。我采样提高到200MHz问题跟一二一样。

但是输出直流的时候和问题一一样,但是问题二没有发现。幅度很小。基本看不出来。我想问 是不是这个DA本来就是这样的。

結果