kun@

转载,使用Ultra Librarian转换芯片的Altium Designer封装格式

kun@ 在 2014-7-21 建立的討論區

如题,不知道有多少人在用,用了几次感觉不错,一般厂家都会提供支持Ultra Librarian格式的芯片封装,以下为装载内容

 

第一步:找到对应芯片的CAD文件,以OPA350为例:


第二步:下载上图右边连接的 Ultra Librarian.zip , 然后根据提示,安装。


安装好后打开Ultra Librarian,会出现以下界面:



按照图片提示,载入.bxl CAD 文件,选择输出格式为 Altium Designer。然后,选择 Export。完成后,软件会弹出 一个 txt 文件。


第三步:


1、运行Altium Designer;


2、打开第二步中弹出的log.txt 对应的文件夹:


在路径下面同时有提示操作步骤,下面的操作将根据这个提示进行。



第四步:使用Altium Designer 打开 文件夹 下面的 脚本工程 : UL_Import.PrjScr


选中UL_Form.pas,然后点击 运行 按钮:



然后选择对应目录下的 .txt文件(点击下图查看大图),然后选择导入按钮:



最后一步:


完成上面四步后,会提示成功导入,Altium 工程目录下会出现两个Lib,分别是 原理图 和 PCB 的lib。





使用过程中,可能出现生成的库啥也没有,关掉工程重新打开一下就有了。还有可能运行的时候会出现错误,把它提示的错误的地方用//注释掉在运行就好了使用愉快

結果