已回答假定已回答

ad9361 有没有类似ad9520那种评估软件,根据设计需求生成spi寄存器配置的工具?

330963235@qq.com 在 2014-7-22 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-7-25提供

我和楼主的问题一样 ,按照上面的推荐配置设置了寄存器,并且寄存器值读出是正确的。但是读锁定指示的信号,0x247和0x287查看本振锁定。一直是00;参考频率为40MHz,Rx和Tx的本振都设置为3300MHz。不知道是何缘故。ad9361 有没有类似ad9520那种评估软件,根据设计需求生成spi寄存器配置的工具?我是在用fpga调试ad9361的寄存器配置。

結果