已回答假定已回答

ADN8831的H桥问题

ycljojo 在 2014-7-26 詢問的問題
最後回覆由dongtao1010@hust.edu.cn於2014-9-22提供

最近调试电路时发现电路工作不正常,具体状况是TEC无法驱动。

     通过测量ADN8831的各个管脚发现 :连接TEC两端的  LFB(PIN27)和  SFB(PIN 23)电压会同时变化,当OUT2(PIN7)为144 mv时, LFB(PIN27)和  SFB(PIN 23)电压同时为5V。  OUT2变化到3V左右时, LFB(PIN27)和  SFB(PIN 23)电压同时变为0V,根本无法驱动TEC工作,十分费解。

     另外,SW(PIN 20)应该和SFB(PIN 23)同样变化,没有在示波器中观察到PWM输出。

     模拟地和功率地我是直接接在同一条线路上,没有其他屏蔽措施,这样会导致以上问题吗?

请问如何解决以上几个问题?

欢迎指导,谢谢!

結果