已回答假定已回答

使用ADUCM360过程中的问题

tlijun 在 2014-7-27 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2014-9-2提供

使用ADUCM开发过程中遇到如下问题:

 

开发环境:KEIL FOR ARM V4.70,JLINK V8.0  V4.59d驱动

 

问题1:

使用程序:example 里面的 Blink程序

问题描述:用JLINK可以正常仿真下载,第一次脱离JLINK可以正常运行;但是,如果程序下载完成之后重新上电后,芯片将不再运行。

附件是原理图和JLINK配置图。

 

 

问题2:

使用程序:example中的Timers

问题描述:用jlink仿真时,在GP_Tmr0_Int_Handler()和GP_Tmr1_Int_Handler()中设置断点,程序从未进入中断处理程序。

 

问题3:

软件:CM3WSD、Blink.hex

问题描述:按UG-457中所述操作方法首先将BM拉低,然后复位,波特率38400,串口线已验证没问题(UART与PC的串口调试助手通信正常,条件如前所述,但是M360不能够进入下载模式Proglam,也不能执行MASS Erase。

 

请问以上三个个问题是由于KEIL或JLINK配置不正确还是硬件上那些引脚处理不正确?其中问题2在IAR中问题解决,但是,在KEIL中还是同样的问题,问题1和问题3都与Reset脚有关,是否是芯片内部或外部的Reset电路设计不合理或者是芯片RESET部分功能已经损坏。谢谢。

 

ADUCM360 原理图.jpg

电源.png

 

Jlink配置图2.jpgJlink配置图1.jpgJlink配置图2.jpg

Jlink配置图2.jpg

結果