已回答假定已回答

AD7903的地应该接到模拟地还是电源地?

ljxnuaa 在 2014-7-28 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-8-4提供

ADI的工程师,你们好:

      我打算采用FPGA读取AD7903转换后的数。AD7903有2个GND引脚,datasheet上这两个GND是连在一起的。但我的FPGA板上,模拟地和数字地是用磁珠连接在一起的。我有如下3个问题:

1)这两个GND在内部是连在一起的吗?我能否将一个当作模拟地,将另一个当作数字地?

2)如果我将这两个GND都接到数字地上,采样精度会不会受到影响?在这种情况下,是否可以将模拟信号输入的IN-引脚接到模拟地上?

3)如果我将这两个GND都接到模拟地上,用10MHz的CLK去读取数据会不会读取不到?

結果