已回答假定已回答

求助 arduino 读取 AD5933 寄存器出错,一直为0x70

wangku00wei 在 2014-7-31 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-8-13提供

最近用Arduino操作AD5933出现了问题,读取状态寄存器的时候 老是读取0x70,有没有知道是什么原因啊。

 

 

贴一下我的代码

 

 

// AD5933 control

//

#include <Wire.h>

 

 

void writeAD5933(byte add, byte data)

{

  Wire.beginTransmission(13);  // this chip address is 0001101  13

  Wire.write(add);      

  Wire.write(data);      

  Wire.endTransmission();      // stop transmitting

}

 

 

byte readAD5933(byte add)

{

  byte date = 0;

  Wire.beginTransmission(13);  // 00011011

  Wire.write(byte(0xB0));      // Address pointer

  Wire.write(add);             //

  Wire.endTransmission();      // stop transmitting

  Wire.requestFrom(13, 1,true);

  if(Wire.available())   

  {

    date = Wire.read();  // receive high byte (overwrites previous reading)

  } 

  return date;

}

 

 

void setup()

{

  Wire.begin();

  Serial.begin(9600); 

}

 

 

int temp = 0;

byte templow = 0;

byte temphigh = 1;

byte statusReg = 0;

float temper = 0.0;

 

 

void loop()

{

  // writer error.

  // step 1: write temperature test control code to register

 

  delay(1000);

  delay(1000); 

  writeAD9777(byte(0x80), byte(0x90));

 

 

   templow = 0x00;

   while(!(templow & 0x07))

   {

      templow = readAD5933(byte(0x8F));

      Serial.println(templow,BIN);   // print the reading

      delay(1000);

    }

    Serial.println(templow,BIN);   // print the reading

    Serial.println("success!");    //

 

  delay(1000);

}

 

 

读写寄存器的函数应该是没有问题的,因为我通过读写别的寄存器 ,如起始频率寄存器,频率论扫数寄存器等,先写入数据,再读取数据,发现能够读取之前写入的数据。

結果