已回答假定已回答

ADF4350 直接为AD9789提供时钟可以吗?

18228593596@163.com 在 2014-7-29 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-8-4提供

1 AD9789的参考时钟要求是差分锋值电压为1.8V,如下截图

无标题.png

2  ADF4350的输出功率范围通过寄存器可以配置为-4dbm至5dbm,

 

3AD9789的参考设计中为AD9789增加了一个时钟驱动芯片ACLK914。请问可以去掉ACLK914吗?因为从ADF4350的输出电平来看,是可以满足AD9789的DAC参考时钟电平的。

結果