rourou

极品运放AD827真假的鉴别方法(转)

rourou 在 2014-7-31 建立的討論區
最後回覆由zwm於2017-1-13提供

现在不良商家造假可谓想尽各种手段,音响市场也不例外,导致假次产品泛滥。下面具体介绍真假运放 AD827的鉴别,希望对广大音响发烧友有所帮助。

 

   真品 AD827AQ 正反面串号一样,字体均衡呈棕黄色,正面边缘有低于表面模线,12V~18V供电时表层温度达到 60℃,用手按住三秒就会感到非常烫手。如果感到只有一点烫手,表面温度约 40℃,那基本是 OP275 和 AD712的打磨品。AD827AQ全新原装品买 10 片以下价格不可能低于 80 元/片。1~999 片进口价为 8.7 美元,1000~4999 片进口价为 8.3 美元,所以单片零售价应在 90~100 元,全新次品在 50 元左右,原装拆机翻新品约 60~75 元;AD827JN塑封进口价为5.6 美元,市场上 30 元一片的 AD827JN,基本可以判断为假货或次品。AD827JN 原装全新单片不可能低于 50 元,汕头元音卖 60 元,拆机的也不低于 30 元。现在 AD827AQ的仿真度极高,光凭外观是很难分出真假和正次的,所以主要还是要测试其内部电路,耳朵厉害一点的话也可以听得出来。笔者有一个朋友花了 150元在深圳某著名电子市场买进 2 个,外观跟真品原装全新一模一样。上机的感觉跟真品几乎差不多,就是声场不如真品那般大气,有点窄,高频也很纤细发硬,整体给人的感觉就是不耐听,后来一测内部电路发现竟然是次品。

 

 

   次品一般都是以散装形式出售。笔者听到很多发烧友都说 AD827AQ 不耐听,其实他们很可能买到的就是次品,因为次品和正品都是从一条生产线上下来的,只不过是次品的各项内部参数、指标达不到厂家的标准,所以其价格就便宜二三十元左右,声音也差得多。如果在电子市场单买几个的话,几乎都是散装的次品,商家不可能去拆原包,因为原包一拆散价格就会跌落 40%左右。笔者有朋友在电子产品贸易公司做了多年,那个贸易公司卖过 AD公司和 BB 公司 IC,根据他的透露国内只有少数几家公司可以拿到 AD827AQ 的正品,而且要整板整板地卖(包装上面有 AD公司的封装条码并且条码跟 IC 底部是一样的),一板就是几十片,单买一片是不可能的。AD 公司和 BB 公司通过各种渠道流入市场的次品太多了,不过即使是 AD827AQ 的次品,其声音也要强于 OPA2604、OPA2134、OPA2132、OP275、NE5532N、AD828、AD712很多,所以导致很多朋友买到了次品还以为是正品。随便提醒一下:OPA2604低于 25 元的也基本都是次品。

 

本文转自电子发烧友网站http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20101126226850.html

結果