linan

给师弟师妹们几句掏心窝子的话(转)

linan 在 2014-7-31 建立的討論區
最後回覆由丽金标於2014-8-29提供

如果21岁前你还没想明白这几点,你注定一辈子是屌丝的命!

又要到了毕业找工作的时候了,看到人山人海的招聘现场,我只想对师弟师妹们说,其实如果你们在学校稍微做到以下三点,你都可以不用忍受这样的煎熬。你的人生轨迹也许和其他人有很大的不同。

 

我毕业于一个既不是985也不是211的二本大学,学的是非热门的自动控制专业,但是我毕业后被一家国际500强公司录用,现在做一些创新产品的研发,工作轻松不说,薪水也还可以,所以,工作了不到4年,我就在上海买了房买了车(当然父母也贴补了一些),看到每年大学生工作难找的新闻,我心里就添堵,所以想分享点自己的经验,如果你现在还在沉迷游戏或者和女朋友花前月下,也请你花个5分钟时间看看这几点,改变一生可能谈不上但是至少帮你好找工作。

 

第一点: 对于工科学生来说一定把模电、数电和高数学好,这三科中高数是最基础的东西, 模电是电路的基础,一切电路都是基于模拟电路包括数字电路,学好这三科,基本上你可以搞明白所有的技术和电路了。不要求你考多高的分数,只要把最基本的公式、定律搞清楚就可以了。

 

第二点:对于工科学生来说动手能力最重要,没事多去动手,多去实验室,现在很多半导体厂商在高校都建了联合实验室,还有的针对大学生提供免费的样片、开发板服务,没事你就去申请,一般都可以给的,如果能申请个MCU开发板那就开始倒腾,从最基础的hello world开始,把一般能跑的程序都跑起来,了解MCU的开发,也熟悉下开发工具的使用,先把一类器件搞熟悉,然后一通百通了,其实开发流程都大同小异。最好在学校把MCU、DSP、FPGA开发的都学习学习,这三类器件现在用的最多。

 

第三点:掌握了这三类器件后,基本上也就是大二大三了,大学的新鲜感也过去了,很多人开始恋爱、游戏人生了,这时你也可以稍稍涉足一下,让自己的人生丰富一些,但是别沉迷这些,你该考虑考虑以后的人生,干点正经事,啥是正经事?现在很多半导体公司每年搞很多针对高校的大学生设计竞赛,你可以考虑参加参加,别老想着挑战杯,其实这些公司的设计竞赛更有含金量,首先这些公司的大学竞赛针对性强,有半导体公司的FAE提供设计支持,是最好的实战设计机会,一般他们也提供免费的开发板,你只要有点创意就可以了,虽然这类大赛可能不是国家级的大赛,但是很多公司是通过这个大赛来发现人才招揽人才的。据我所知,很多公司把这个大赛作为他们招募后备人才的一个办法。

 

而且,很多系统公司也比较看重这些大赛,一些创投机构也在找创新的方案,都是好的机会啊,如果你方案够好,有人投资,你就顺利创业了,不用在苦逼地找工作了,我当年在学校就参加过很多这样的大赛,不但认识了很多半导体公司的人,也通过大赛提升了自己的设计能力,尤其是锻炼了沟通能力、解决问题能力以及团队协作能力,这等于提前进入社会磨练了,其实很多企业都比较看好那些有想法,能积极参加设计竞赛的学生,我找工作的时候都没去什么人才市场,是自己挑了现在的公司。

 

转自EDN

結果