mu-zi

如何使用ADI官网的spice模型进行仿真

mu-zi 在 2014-7-31 建立的討論區

新建仿真模型需要lib和olb文件

 

1、首先从ADI官网下载SPICE模型,下载的文件为.cir文件。

 

2、运行PSpice Accessories 里的Model Editor,并用它打开AD8610.cir 文件

 

3、另存Cir 文件为AD8610.lib。

 

4、由PSPice Library 文件生成Capture Lib 文件(.olb)

File->Export to capture part library…

结束本步骤即可进行原理图绘制了

 

 

5、原理图绘制

绘制原理图的时候,应用的引脚一定要和 Cir 文件里的描述一直(和IC Datasheet 未必一致)。

 

6、关于第5步如果cir文件描述里没有相应的Node assignments的话就在model editor中执行File-Model Import Wizard-下一步-点击右侧的View Model Text即可浏览相关的引脚配置信息了!!!

 

7、仿真前添加库文件

在Capture中点击PSpice,然后通过 Simulation setting \ configuration file \ …添加.lib。!!注意 左侧Categary里面选择添加的是Libiary  而不是Stimulus;而且路径必须是英文

結果