已回答假定已回答

关于AD8368的输出端出现自激信号

monica.ni@arrowasia.com 在 2014-8-1 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-8-4提供

在使用ADIAGC芯片时,发现在小信号或者无信号输入的时候,AD8368输出端出现自激信号,自激信号在1.6-1.8GHz左右;

这个芯片我们分别用在发射和接收链路(发射使用频率311.04MHz,接收使用频率126MHz)。

在发射端,AD8368输入信号小于-20dBm或者部分芯片无输入信号时,AD8368输出端出现自激信号;

在接收端,AD8368输入信号小于-25dBm时,部分AD8368输出端出现自激信号。

結果