已回答假定已回答

AD9516调试过程中遇到的问题

datouxi72@163.com 在 2014-8-4 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-8-5提供

近期,正在调试AD9516,下载了评估软件,用FPGA配置AD9516,配置程序也应该没没问题,但是并没有能对寄存器进行正确的读写。

配置成双线读写模式,配置读取寄存器的值,通过signaltap,读取SDO上数据,发现虽然SDO有跳变,但是并不是正确的寄存器的值。

通过示波器,量SDIO管教,发现波形,和FPGA发的数据,并不一致。

 

因为无法读取寄存器的数据,估计也没有正确写入寄存器的值,硬件电路又只是FPGA和AD9516的CS,SCLK,SDIO,SDO管教直接相连,应该不存在问题。

希望高人能指点一下!!谢谢

 


結果