wangmigooo

ADI中文技术论坛:专家解答热帖(2014年7月汇总)

wangmigooo 在 2014-8-8 建立的討論區

关于AD7193开发板CN0287的几个问题

http://ezchina.analog.com/message/18018#18018

adv7441a行场嵌入和行场 VGA 1600x1200黑边

http://ezchina.analog.com/message/18025#18025

ADA4665-2失调电压问题

http://ezchina.analog.com/message/18068#18068

AD73360AD7606-6第一脚是哪他,怎么判断?

http://ezchina.analog.com/message/18108#18108

data capture功能怎么使用

http://ezchina.analog.com/message/18109#18109

 

哪里可以查到所有ADCChip ID

http://ezchina.analog.com/message/18115#18115

AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定?这是什么原因

http://ezchina.analog.com/message/18128#18128

ADV7842VGA个别分辨率采集问题

http://ezchina.analog.com/message/18153#18153

求助AD2S1210芯片信号输入范围问题

http://ezchina.analog.com/message/18260#18260

关于AD2S1210故障寄存器的问题

http://ezchina.analog.com/message/18316#18316

 

ADV7611源输入1080i

http://ezchina.analog.com/message/18359#18359

adv7441a行场嵌入和行场 VGA 1600x1200黑边

http://ezchina.analog.com/message/18364#18364

关于ADV7511W的配置问题

http://ezchina.analog.com/message/18368#18368

ADSP21369例程毛刺声

http://ezchina.analog.com/message/18438#18438

AD9361子板性能

http://ezchina.analog.com/message/18448#18448

AD5420 输出,在10mA左右位置存在一个反跳的问题

http://ezchina.analog.com/message/18439#18439

 

ADXL345测试振动信号的频率范围

http://ezchina.analog.com/message/18556#18556

AD7765的数据输出口SDO输出全是1怎么办

http://ezchina.analog.com/message/18559#18559

ADN8831输出电流太小,不知道是怎么回事?请求帮助!

http://ezchina.analog.com/message/18561#18561

Fmcomms2开发板

http://ezchina.analog.com/message/18598#18598

请教AD9361发射功率小

http://ezchina.analog.com/message/18619#18619

        

关于ADXL345三个轴采样频率的问题

http://ezchina.analog.com/message/18763#18763

AD9361 RFPLL本振设置

http://ezchina.analog.com/message/18766#18766

ADM2587E 接地的疑问

http://ezchina.analog.com/message/18806#18806

AD2S1210问题

http://ezchina.analog.com/message/18894#18894

求助AD2S1210芯片信号输入范围问题

http://ezchina.analog.com/message/18913#18913

結果