已回答假定已回答

AD7980的时钟周期问题?

sunjing 在 2014-8-17 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2014-8-19提供

您好:

    我现在使用的一个微处理器的SPI最大时钟18MHz,如果用一个AD7980工作在CS模式下,无法达到最大采样率1MHz,我根据时序计算得到的采样频率最大是600多kHz。

我不知道我算的对不对。能否告知如何根据SPI最大时钟18MHz计算AD7980能工作的最大采样率的方法及最大采样率?

結果