已回答假定已回答

ad73360 sdofs 帧同步信号初始频率

david212 在 2014-8-19 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2014-8-20提供

我们用freescale vf6的ssp0以SPI slave方式连接ad73360,将ad73360的sdofs与sdifs短接后连接到ssp0的ss引脚,ad73360的外部晶振为16.384MHZ。按照数据手册的描述,ad73360上电复位后所有控制寄存器的值为0,工作在编程模式,串口时钟频率为2MHZ,sdofs的频率为采样频率,应该是8KHZ,为什么用示波器测得的频率为125KHZ?断开SDOFS和SDIFS测得频率为4KHZ,请问是为什么?两者之间的接口电路需要注意什么?

 

      谢谢。

結果