已回答假定已回答

ADAS1000的无法读取数据

jixueyuan163 在 2014-8-16 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-8-21提供

电路是自己画的,电路板也是自己焊的

程序的话利用官网给的接口程序,自己写了SPI初始化和读写部分

后来经过一段时间调试 可以通过SDO看到ECG转化的数据流

当时的配置是按照datasheet上的示例4:在各ECG通道上配置150 Hz测试音正弦波并传输转换数据流 配置的

 

后来调试MCU的UART时 发现似乎芯片焊接有些虚焊,于是又去补焊了一下

 

结果 之后就出问题了 后来调试过程中 发现可以回读寄存器值

但ECG转化数据却始终没有数据……折腾了一天多 实在是找不出原因了

代码应该是没动 还是照着示例配置的 转换时能那位打开了啊 

至于芯片焊接的话 我暂时没查出毛病  把所有的引脚都补焊了好几回

现在能想到的应该还是硬件的问题

 

求问有没有人一样遇到过这种情况?是晶振没焊好还是其他引脚的外围电路的问题?还是需要我再细读datasheet看是寄存器哪里配置的问题?

結果