已回答假定已回答

关于dBm

CUG52501 在 2014-8-20 詢問的問題
最後回覆由yanjiesh於2014-8-26提供

  射频里面衡量功率的单位dBm = 10log10(Power/1mW) = 10log10(Vrms2/R/1mW)

 

  对于射频信号(假定为稳定的正弦载波信号)而言,这个公式应该是易于计算的。但是对于时变(幅度频率均在变化信号)如何计算dBm? 选取时间片计算均方根,然后根据公式计算?(如果是这样子,时间段怎么选择?)还是有什么讲究的地方,需要注意?

求解答!

  打算借用射频概念进行一些高频噪声的检测研究,但ADI芯片有些是有功率输入要求的,考虑到太大的功率容易损坏器件。所以需要对噪声的功率进

行一些计算,确定是否需要衰减以防止后级器件损毁

tek00007.png

PS:看到过TEK频谱仪时频曲线,里面可以看到某个时刻的频谱曲线(如图所示),A处(6.44MHz)与B处(16.17MHz)的功率分别为-84.1dBm-102dBm想知道这里dBm的计算过程。

結果