已回答假定已回答

AD9361 filter 问题

wj52 在 2014-8-21 詢問的問題
最後回覆由sxqiang789於2015-11-6提供

您好!

 

最近调试AD9361,发现设计的TX信号输出很多谐波,TX filter采用的是推荐值,RX釆数 也存在同样的问题。

请问,是否可以提供filter计算工具或者提供下寄存器配置信息:

使用的外部时钟为38.4MHz,TX输出751MHz的单音,Rx接收781Mhz,LTE 10MHz带宽。谢谢

結果