已回答假定已回答

ADF4351工作一段时间以后出问题

leastbad 在 2014-8-21 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-9-5提供

在VCO上叠加了一个视频信号,然后通过1509M发射接收

寄存器修改:

1  用software 该成1509MHz写入,接收机可以看到视频,但是闪烁

2  讲CP 3-state修改为Enable,写入,则图像正常

(LDF 是 INT-N  LD Pin Mode是Digital Lock Detect,其他的值都是软件里面默认的,没有修改)

 

一开始图像比较正常,但是工作一段时间(几分钟,10来分钟以后),图像就不正常了,闪烁,最严重的时候连信号都没了。

这个时候只要重新讲CP 3-state写入disable,然后再写入Enabled,则图像就又正常了。

 

想请问一下这个可能是什么问题,谢谢

結果