已回答假定已回答

请教ADE7878功率如何测量?

405669048@qq.com 在 2014-8-21 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-8-26提供

   我现在用ADE7878可以测量电流有效值,电压有效值,但是测量功率的时候有很大的疑惑,麻烦知道的指点下,谢谢!

   用ADE7878测量三相  电流,电压,kw,kwh,kva,功率因数,谐波因数等参数,电流电压ok,功率KW,KVA不对。

     测试环境:

        被测用电设备  50W,额定电压220V,电流0.227A。现在只想实现基本测量,所有物理量0增益,0失调补偿

      芯片提供了xWATT这样的瞬时功率寄存器,读取出来的结果在980到1010之间,这与我的被测设备功率存在个20倍的关系,这里很疑惑,不知道正确与否?根据公式11.jpg,VFS,IFS可以计算出来,那么Vk Ik是多少呢,是220和0.227?   Vfs = 499,

     我希望通过能量累计去验证功率,但能量累计需要设置阀值寄存器,12.jpg,这个WTHR会决定WATTHR的1LSB对于多少w.h么?比如设定WTHR = PMAX,n = 1,这样是多少W.H/LSB呢?

結果