已回答假定已回答

AD7980的IN-能不能接+2.5V

wanghuan 在 2014-8-24 詢問的問題
最後回覆由adi_apple於2014-8-25提供

工程师你好,我想AD转换一个双极性的单端信号,我打算将Vpp=5V双极性单端信号用差分输出放大器,转化为单极性差分信号,基准电压为2.5V,那么两个输出端子是不是都是在0到2.5V之间变化,那么选择AD7980的话能不能实现,也就是AD7980的IN-能不能接+2.5V,

AD7980在选型表里显示是单极性差分信号输入,但是在技术文档里,写着是伪差分模拟输入。如果是单极性差分输入的话,IN+和IN-应该都是可以变的,但是IN-在技术文档里写着只能在-0.1到+0.1之间。

能不能帮我介绍几款,1Msps左右的16位ADC来实现我的想法。谢谢。

結果