已回答假定已回答

AD73360进入DATA 模式后,不段时间会出现一个0xffff或0x7fff等不确定的数据,使原有的通道对应顺序错乱。

jin 在 2014-8-26 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-9-2提供

DSP与AD73360,可以初始化,初始化为:0x8000,0x810a,0x8261,0x8388,0x8488,0x8588,0x8600,0x8700,0x8001,0x7fff

初始化时,同时开启发送与接收,开始时接收正常,每6个数据为一组,可以分开各各通道,可过一段时间,就会插进一个乱数,一般为0xffff,0x7fff.使之后的数据顺序错乱,第二通道的数到了第一通道的位置上,又不能在所有数据中去掉这个0xffff,因为这个0xffff可以也是采样值-1。

请问这是程序问题还是干扰问题还是硬件布线问题?怎么解决?

另:有时运行很长时间也没有,有时运行一会儿就会出现。

結果