已回答假定已回答

求助!AD7190间歇性输出钳位全1,输出平时正常,时不时输出全为1

jxndcl 在 2014-8-29 詢問的問題
最後回覆由jxndcl於2014-9-3提供

数据输出波形如下:

信号分别为:CS、SCLK、DIN、DOUT

 

以下波形为输出全1的抓图:

scope_3.bmp

以下波形为正常输出数据:(LSB为1)

scope_25.bmp

下面这张是正常输出,但是LSB为0,本来应该是时钟上升沿读取数据,可是输出却是跳变的,这是不是有问题???

scope_24.bmp

我测试了2块板子,都是同样的现象,平时输出正常,间歇性输出钳位为1,查了手册输出全为1是因为基准电压开路了,一开始怀疑是没焊接好,但是我把板子重新焊好了, 仍然这样,我也用示波器观察了AD的电源波形和基准电压波形,都没有问题,没有出现过电压下降的情况,一直稳定是5V。不知道是否有其他情况使得输出全1,整了一礼拜还没找出问题。希望ADI技术人员能帮忙分析下,谢谢!

結果