已回答假定已回答

AD8250 电容耦合输入   输出有大的偏置电压

jys031006 在 2014-9-2 詢問的問題

你好,ADI工程,请教,我这有块放大电路,第一级是ADA4897-1,第二级AD8250,第三级也为AD8250,;当ADA4897-1 输出用0.1u电容耦合到 AD8250的输入时候,AD8250输出的直流电压有4.2V;改成1K或者49.9欧电阻耦合时候,输出的偏置电压只有十几mv;但是第二级的AD8250与第三级的AD8250用0.1u电容耦合,第三级的AD8250输出直流电压只有十几mv级;这是怎么回事?谢谢!

結果