已回答假定已回答

关于ADA4941-1与导师认为的不同,来求工程师帮助。

wanghuan 在 2014-9-1 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-9-10提供

       假设想AD转换一个双极性的交流小信号,前面已经通过仪表放大器,反相比例放大,低通滤波,电压跟随,通过改变反相比例放大器的参数,可以使信号满足后续的ADC的要求。

       我的想法是用差分放大器ADA4914-1、基准电压ADR453、模数转换器AD7903进行AD转换,我画的这部分电路如图14.png

图1

     但是导师说我画的有错误,我跟导师解释我此处电路参照了AD公司的应用笔记CN0032“采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号”我只是把ADC换成了16位的AD7903(如图2)。

3.png

但是导师坚持,ADA4941-1的用法太过复杂,建议我用ADA4941-1的说明文档的图56和图57组成电路,进行差分驱动。如下面两幅图:1.png2.png

    导师认为,自己经常用的电路就是如技术文档中的图57,将双极性通过加基准电压抬高为单极性差分信号,但是我看ADA4941的原理图发现,通过图56 和图57的电路,无论如何都不可能保证,输入有正有负时,输出的两个引脚对地电位都为正。

    我想请问一下工程师,我所画的电路是不是正确的,我看了TI公司的差分放大器的技术手册,发现按照导师说法,确实最后两引脚对地电位都为正,是不是AD公司和TI公司的内部原理结构不同,导致ADA4941的接法只能按照应用笔记CN0032来使得输入的双极性信号转变为单极性的差分信号。

結果