已回答假定已回答

ADF4150 Low Spur模式下锁定异常问题

nical.chen@arrowasia.com 在 2014-9-4 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-9-12提供

大家好:

目前在使用ADF4150过程中发现两颗器件有以下问题:在Low Noise模式下锁定正常,Low Spur模式下不停失锁。而且Low Spur模式下失锁的两个有问题的器件失锁的频率范围还不同:

使用频率(276.65-325.65MHz),一颗在286.65MHz以下失锁,一颗在301.65MHz以下失锁;

排除是其他器件不一致引起,因为在正常锁定的板子上,换上不正常锁定板子的ADF4150 会出现上述一样的问题,并且使用了不同的环路滤波器一样有此现象;

有问题器件Low Noise和Low Spur模式下的所锁定指示截图如下:

Low Noise:

lownoise.jpg


Low Spur:

lowspur.jpg


请问这个现象可能是由什么引起的?如何能够解决?


谢谢.

結果