已回答假定已回答

AD9680问题请教

pioneer.liu 在 2014-9-11 詢問的問題
最後回覆由adi_apple於2014-9-12提供

关于AD9680,有几个问题想咨询下:

  由于新项目频宽和接口的需求,我们需要将AD子板TIADS62P45替换为AD9680,由于开发周期比较紧,期望在原来板子的整体架构上进行更改,进度会比较快。

 

现在初步的架构方案如下:

 

 

  1. 1.LMK03000C时钟片子是3路标准LVDS时钟输出+5LVPECL时钟输出,原理用到的ADS62P45上没有JESD接口的参考钟,故现在从该芯片增加两路LVPECL的时钟供给Sysref时钟;看手册ADC时钟输入接口是LVDS/LVPEC均支持的,这样使用是否有问题?
  2. 2.HMC960L是一款可调放大器,该放大器的模拟输入输出如下:

 

 

 

ADS62P45要求模拟输入的Vpp2V,故HMC960L的配置400欧的阻抗匹配,

 

AD9680要求 1.46 V p-p to 1.94 V p-p (1.70 V p-p nominal);按之前使用感觉有些极限,是否有问题?

 

  1. 3.另外还请帮忙看看这个架构没什么问题吧:)

 

多谢。

結果