已回答假定已回答

ADE7880的AVDD(P24脚)为什么是3.3V?

YDL 在 2014-9-23 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-9-24提供

我在使用ADE7880做一个项目,使用SPI与ADE7880通信,现已确认SPI通信正常,可以对ADE7880的寄存器进行读写操作,如使能MASK0的DREADY位后,可以在STATUS0读到该位的信息,将STATUS0的信息直接回写后,可以测到IRQ0的变化。但对AIRMS 和AVRMS 读取时,不管外部加多少电压、电流,得到的数据都是0。

特别是根据手册介绍,ADE7880的p24脚AVDD应为2.5v,但我检测该脚始终都是3.3v,是芯片有问题,还是我的设置有问题。希望得到你们的帮助。谢谢!

其它各脚都正常,如DVDD是2.5v,REF是1.2v。

 

結果