已回答假定已回答

关于ADE7880 WTHR 寄存器的设置

tony_123 在 2014-9-24 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-9-26提供

您好:

 

1,以前用ade7878的时候,校正过电压,电流后,电能阀值WTHR用下边这个式子(ADE7878  P50)设置,

 

111.bmp

在经过5000个线周期后,读出的总有功电能基本是准确的。误差在01%  左右

112.bmp

 

2,现在用7880 校正过电压,电流后,电能阀值WTHR用下边这个式子(ADE7880  P47)计算设置后,

在经过5000个线周期后,读出的总有功电能差别却比较大,读出来是14WH,实际只有11.7WH左右

 

3,是不是在7880里,设置WTHR这个寄存器可以不完全按照上边(26)式子计算?这个式子是不是仅仅作为大概的参考?

 

ADE7880通过式子计算出来的八位无符号数是133  实际写入174算出来的功率才比较准确。是不是7880这个寄存器的位数(8位)相对7878的(48位)少了,所以计算出来的误差才会大。

結果